This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Reference Pro 温度范围

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: LMX2594EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1042492/reference-pro-temperature-range

Thread 中讨论的其他器件:LMX2594EVM

我使用的是 LMX2594-EVM 随附的参考设计。  我们希望在整个温度范围内评估 LMX2594EVM。  Reference Pro 板的工作温度范围是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    USB 通信需要 Reference PRO 上的晶体、技术上的额定温度仅 为-15°C 至70°C 尽管如此、我们在自己的验证过程中对该晶体施加了限制、发现它的运行温度仍超出一定的裕度、可能会增加10-15°C。 我不会指望它、但对于单个 EVM、它应该是可以的。

    只要有可能、我们就使用更长的电缆、并将 Reference PRO 保持在温度室之外。 典型 OSCin 信号的损耗通常很小、并且默认 SPI 速度足够慢、即使对于半米的电缆、SPI 线路上的信号完整性也几乎没有问题。

    此致、

    Derek Payne