This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2572:是否有用于更改电荷泵极性的工厂测试位?

Guru**** 2939240 points

Other Parts Discussed in Thread: LMX2572

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1042212/lmx2572-is-there-a-factory-test-bit-to-change-the-charge-pump-polarity

器件型号:LMX2572

是否有办法反转 LMX2572上的电荷泵或相位频率检测器极性? 我想使用有源反相环路滤波器、并需要反转极性。

数据表未提及电荷泵极性控制、令人惊讶的是 PLL 芯片缺少此类基本功能。

查看控制电荷泵增益的寄存器14、我看到很多位被设置为固定的0或1。 是否有可改变极性的"工厂测试"位?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 K:

    遗憾的是、LMX2572不支持可配置的相位检测器极性。