This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2594:工作温度

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: LMX2594, LMX2694-EP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1042232/lmx2594-operating-temperature

器件型号:LMX2594
Thread 中讨论的其他器件: LMX2694-EP

尊敬的团队

客户 希望了解 LMX2594RHAT 在+105DEG 的工作温度。

哪个器件型号可以在+105deg 作为 LMX2594RHAT 工作?

非常感谢

丹尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Denny's:

    LMX2694-EP 的功能和性能与 LMX2594类似、但支持高达125C 的工作温度。