This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2820:锁定检测寄存器返回无效值

Guru**** 2403245 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1041293/lmx2820-lock-detect-register-return-invalid-value

器件型号:LMX2820

大家好、

R74寄存器的 Rb_LD 位(位14-15)有时返回0x3值。 当我在数据表中搜索时、我看到该值意味着无效。 哪种情况返回0x3这是什么原因?

此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hakan、

    您何时读回该寄存器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您的意思是什么? 我在设置新频率的每一个频率中都读取它。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hakan、

    即使 Rb_LD 说无效、它是否真的被解锁? 如果您再次对同一寄存器集进行编程、Rb_LD 是否会说已锁定?

    据我所知、LD 引脚上的锁定检测指示器已经过一些数字滤波、因此更加可靠。 Rb_LD 只需进行一些电压比较以确定锁定状态。