This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK03328:失调 PLL 问题

Guru**** 2842030 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1041291/lmk03328-offset-pll-issues

器件型号:LMK03328

编号:CS0695848
简短描述:频率偏移问题

我在 LMK03328RHST 设计中使用 LMK03328RHST、其中 LMK03328RHST 的主输入和辅助输入均为10MHz。  LMK03328RHST 使用 PLL1和 PLL2生成输出时钟。  使用 STATUS0和 STATUS1引脚(分别为1和2)观察 PLL 频率、我已经设置了以下寄存器:

R23 STATUS_MUTE 更改为0x00

R30 PWDN 至0x0A (输出2/3和5断电、同时启用包括 CMOSCHPWDN 在内的其他输出)

R45 CMOSDIVCTL 至0x54 (PLL2CMOSPREDIV = 01b (4)、PLL1CMOSPREDIV = 01b (4)、STATUS1MUX = 01b、STATUS0MUX= 00b)

R46 CMOSDIV0至0x0B (11映射到 PLL1的分频器设置12)

R47 CMOSDIV1至0x09 (9、映射到 PLL2的分频器设置10)

PLL1配置为4800MHz、在预分频器上除以4、在分频器上除以12会在 STATUS0输出上产生100MHz 的输出时钟

PLL2配置为5000MHz、在预分频器上除以4、在分频器上除以10会在 STATUS1输出上产生125MHz 的输出时钟

大约一半的电路上电时间、在 STATUS0和 STATUS1输出上观察到预期频率。  但是、在上电的其他时间、所需的频率在短时间内出现、然后3.3V 显示在 STAUTS0和 STATUS1输出上。  当 STATUS0和 STATUS1输出为3.3V 时、OUT0、OUT4、OUT6和 OUT7输出在编程频率下大约关闭5%。  OUT1、OUT2、OUT3和 OUT5通过寄存器设置禁用、并且没有所需的输出。  例如、当 STATUS0和 STATUS1输出为3.3V 时、OUT6上通常在100MHz 下测量的输出频率使用示波器在96.4MHZ 下测量。

您能否提出导致此行为的原因或提供其他故障排除建议?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能否检查 PLL 是否首先锁定? 您可以通过 在 Ticspro 的状态页面中配置 STAT0/1引脚状态后测量该状态来实现。 LOL 表示失锁。 将鼠标悬停在寄存器字段上时、您还可以找到寄存器详细信息。

    如果 PLL 未锁定、 切换 RESETN_SW 以执行软复位并重新启动 VCO 校准。

    此致、
    Hao