This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK00105:输出的本底噪声

Guru**** 2905430 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1135544/lmk00105-noise-floor-of-output

器件型号:LMK00105

你(们)好。

测试条件:

 输入是 OSCin 引脚、  

频率为52MHz、  

当输入从1.8V 变为1V 时、输出的本底噪声增加超过10dB。  

我的理解是、当输入电压降低时、SNR 将下降约6dB。 然而、噪声增加的幅度远远超过6dB (超过10dB)、请帮助我弄清本底噪声为什么会增加这么多?

BRS

Shubiao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shubiao、  

    一种可能性是、当输入摆幅减小时、输入压摆率会降低、这会使性能变差。 此外、对于40MHz 以上的频率、建议使用 CLKIN 引脚而不是 OSCIn、因为它具有更好的总体性能。 如果可能、我建议尝试图6中所示的配置。  

    此致、  

    Connor