This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ32000:备用电源电流

Guru**** 2524460 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ32000

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1135434/bq32000-backup-supply-current

器件型号:BQ32000

大家好、我们想知道 RTC BQ32000备用电源的最大电流消耗是多少。 我们需要此信息来为 RTC 备用电源选择合适的超级电容器。 根据数据表、它提到、如果 VCC 未初始化、并且在备用切换发生后立即脉冲1ms、则可能不会发生1.5uA 的低电流消耗。 我们想知道是否无法满足初始化 VCC 的序列、那么备用电源的电流消耗是多少。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Prermalatha、
    最大电流消耗因反向电源而异。 当 VCC=2V 时、ICC_max 可达到~45uA;当 VCC=3.3V 时、ICC_max 可达到~106uA