This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2615-SP:SYSREF 和 SYNC

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: LMX2615-SP, TIDA-01024, LMK04832

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1133759/lmx2615-sp-sysref-and-sync

器件型号:LMX2615-SP
主题中讨论的其他器件: TIDA-01024LMK04832

这可能很重要、但我没有看到数据表中明确说明。 如果我们在 JESD204B 应用中使用同步功能来同步两个 LMX2615-SP IC、那么在主模式(与中继器模式相反)下每个 IC 生成的 SYSREF 信号是否也会同步?  如果是、我有一些后续问题:

  1. 与主模式相比、使用中继器模式是否有任何性能优势? 我们有一个 LMK04832馈送多个 LMX2615、类似于 TIDA-01024中所示。 在这里、LMK04832似乎仍在生成 SYSREF (请参阅第一张图片)、我不知道为什么或者我们是否应该这么做。 我想让每个 LMX2615生成自己的 SYSREF 更高效、因为它们已经通过同步进行同步。
  2. 这可能更难回答、但我们是否可以预期 SYSREF 将经历与第7.3.14节中所述的器件时钟类似的变化? 我希望变化出现在 VCO 中、并且它们主要是一起移动的。  (参见第二张图片)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Azad、

    SYSREF 时钟 与其 RFOUT 时钟同步、因此来自多个器件的 SYSREF 时钟也将同步。 与 RFout 时钟的相位变化类似、因为它们的源是相同的。  

    LMX2615的 SYSREF 功能旨在解决应用系统中没有能够与 DCLK 一起生成 SYSREF 时钟的时钟器件的问题。 LMK04832是一款支持两个时钟的强大器件。 因此、是否完全对 LMK04832进行封套由您决定。 我想说、PCB 布局将是我们在选择哪个器件来生成 SYSREF 时钟时应考虑的因素之一。 LMX2615能够生成 SYSREF 时钟、因此最好生成 SYSREF 时钟和射频时钟。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    否、好的、这很有道理。  我们正在尝试尽可能多地从 LMK04832中挤出时钟、因此在本例中、让 LMX2615生成 SYSREF 非常有吸引力。 更精细的模拟延迟也很好。

    关于权衡的另一个问题、您能否确认在中继器和主模式下 SYSREF 模拟延迟可用? 我相信图27证实了这一点、但我想再次检查。

    谢谢、

    Azad

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Azad、

    是的、应该是这样、我明天将对此进行检查。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Azad、

    我刚才选中了、是的、模拟延迟适用于中继器和主模式。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    太好了、谢谢!