This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2487:OSCout 缓冲器的拉电流/灌电流?

Guru**** 2815985 points

Other Parts Discussed in Thread: LMX2487

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1128292/lmx2487-source-sink-current-of-oscout-buffer

器件型号:LMX2487

LMX2487的数据表未提供 OSCout 缓冲器的拉电流或灌电流范围。

可以从缓冲器输出中拉取或灌入多少电流?  此外、高输出电平和低输出电平的范围是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bemard、

    恐怕我们没有数据、我将看到我是否可以抓取 EVM 来为您获取一些测试数据。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bernard、

    我只能找到一个 EVM 来查看它。 我认为该输出的驱动能力相当低。 VOH = GND;VOH = Vcc (高达60MHz OSCin、VOH 随着 OSCin 频率的升高而降低。 在110MHz OSCin 时、VOH = Vcc - 0.6V)。

    OSCout 需要高阻抗负载。 我可以看到波形失真、即使在低于30MHz OSCin 时负载为13kΩ μ A、频率较高也可以、存在失真。

    您的 OSCin 频率是多少? 我可以在您的 OSCin 频率下为您获取 OSCout 图。