This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2592:有关频率漂移的更多信息

Guru**** 2524770 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1021401/lmx2592-more-on-frequency-drift

器件型号:LMX2592

情况1:LMX2592RHAT 设置为9750MHz:使用 MSP430FR5969IRGZR 微控制器进行编程后、频率漂移为9750MHz + 15MHz;使用 USBANY 编程器(处于复位模式(三态)的 MSP430FR5969IRGZR)时、一切正常。

情况2: LMX2592RHAT  设置 为8490MHz:使用  MSP430FR5969IRGZR 微控制器进行编程时、频率漂移为8490MHz + 11MHz;使用 USBANY 编程器(处于复位模式(三态)的 MSP430FR5969IRGZR)时、一切正常。

注意:电路拓扑完全是评估板、环路滤波器除外。

感谢您的支持、

Randy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Randy、

    确保编程顺序正确。

    1.将 Vcc 电源施加到器件上。

    2.为器件提供有效的参考时钟

    3.(可选)程序复位= 1.

    3.按降序对所有寄存器进行编程。 即 R70 -> R69 -> R68 ->…… -> R2 -> R1 -> R0 (FCAL_EN 必须等于1)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Noel、您好!

    感谢您的回复。

    我将实施您在此处概述的编程序列。 我将绕过 MSP430来隔离问题。

    此致、

    Randy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Noel、您好!

    我们实现了上述序列、8490MHz 输出不再漂移~15MHz、如 N9041B 信号分析器使用窄量程时所示。 然而、相位噪声已恶化至~-60dBc/Hz。 此外、锁定检测引脚在高电平和低电平之间偶尔切换。  随附的视频片段显示了编程后声音缓慢地进入中心频率。 另一方面、使用具有 MSP430三态的 USBANY 编程器、音调瞬间捕捉到中心频率、相位噪声为-98dBc/Hz、锁定检测显示稳定的高电平。

    对这些调查结果有任何反馈? 今天、我们将捕获 MSP430与 USBANY 的整个编程序列、并逐位进行比较。

    e2e.ti.com/.../LMX2592_5F00_wMSP430_5F00_programr_5F00_a.mp4

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Randy、

    您的 MSP430编程速度有多快? 是否可以在对所有寄存器进行编程10ms 后再进行一次 R0编程?

    也就是说、根据之前建议的编程顺序:

    3.按降序对所有寄存器进行编程。 即 R70 -> R69 -> R68 ->…… -> R2 -> R1 -> R0 (FCAL_EN 必须等于1)

    4、等待10ms

    5.编程 R0