This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCE62005:DAC34H84EVM J10/J11 LVDS 时钟输出误差(2)

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: CDCE62005, DAC34H84

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1022085/cdce62005-dac34h84evm-j10-j11-lvds-clock-output-error-2

器件型号:CDCE62005
主题中讨论的其他器件: DAC34H84DAC34H84EVM

尊敬的时钟团队:

建议我再次从数据转换器团队联系您、如下所示:

DAC34H84EVM:J10/J11 CDCE62005 LVDS 时钟输出错误

请查看客户提供的附加配置文件。
 - DAC_config_CDC.txt : 仅适用于 CDCE62005器件的配置文件
 - DAC_config_full.txt : 配置文件,包括 DAC34H84器件

他们发现问题。 当它们将 DAC 寄存器"x02"置位时、DAC32H84器件设置成为默认值、尽管 CDCE62005器件设置保留为配置文件。
当他们在加载"DAC_CONFIG_FUL.txt"后读取寄存器值时、该值会变为以下不同值:
  DAC_config_full_Read_after_Load.txt

e2e.ti.com/.../DAC_5F00_config_5F00_CDC.txt

e2e.ti.com/.../DAC_5F00_config_5F00_full.txt

e2e.ti.com/.../DAC_5F00_config_5F00_full_5F00_Read_5F00_after_5F00_Load.txt

我期待你的答复。
谢谢你。

此致、

Koshi Ninomiya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Koshi、

    这是 DAC 的 GUI、我不熟悉时钟器件的编程方式。  但是,我可以在一定程度上提供指导。

    由于生成的频率(211.29MHz)与编程频率(207.36MHz)不同、 这意味着 CDCM 器件未锁定且板载 LED 关闭。 请确认?

    您可以尝试通过在  R6[27]="0"时切换 R6[22]("1"->"0"->"1")来校准 VCO、然后您应该会看到 PLL 被锁定、并可以生成正确的频率。

    此致、

    Ajeet Pal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ajeet-San、

    客户尝试在以下各项之间切换寄存器6、但板载 LED 仍然熄灭。


    40AF24F6 [1000"0"0010"1"011110010011110110]
    408F24F6 [1000"0"0010"011110010011110110]

    此致、

    Koshi Ninomiya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Koshi-San、

    哦! 因此、对于位22存在混淆。 它用于寄存器6、如果他们也考虑寄存器地址、那么它将是26位。

    它将是,

     
    44AF24F6 [01000"1"001011110010011110110]
    40AF24F6 [01000"0"001011110010011110110]

    44AF24F6 [01000"1"001011110010011110110]

     尝试此操作并查看性能。

    此致、

    Ajeet Pal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ajeet-San、

    客户尝试了以下、但没有改进、板载 LED 仍然熄灭。

    1:
      44AF24F6 [01000"1"001011110010011110110]
      40AF24F6 [01000"0"001011110010011110110]
      44AF24F6 [01000"1"001011110010011110110]

    2:
       手动校准(寄存器6[27位]=1)后、切换 寄存器6[22位]
      C0AF24F6 [1"1000"0" 001011110010011110110]
      C4AF24F6 [1"1000"1"001011110010011110110]

    3:
       启动校准(寄存器6[27位]=0)后、切换 寄存器8[7位]
      20001808 ["0"10000000000001"1"00000001000]
      20001008 ["0"1000000000000001" 0"00000001000]

    只有在#2的情况下、LVDS 时钟输出频率从 211.29MHz 更改为216.7MHz、但它不是 207.36MHz 的目标设置。
    还有其他建议吗?
    谢谢你。

    此致、

    Koshi Ninomiya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Koshi-San、

    我假设 DAC34H84EVM 可能具有一些默认设置来对器件进行编程。 EVM 是否能够使用默认值对 CDCE62005进行编程?

    如果它在其默认设置下显示 PLL 锁定、那么我认为可以帮助调整 PLL 以获得新频率。 否则、 我们不确定器件是否正常运行。

    此致、

    Ajeet Pal  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ajeet-San、

    当客户查看频率设置时、他们注意到频率设置不正确。  输出时钟频率和 VCO 频率是预期频率的两倍。  由于 VCO 频率超出规格、PLL 未锁定、并且输出时钟意外接近所需频率、因此客户似乎已错误识别它。
    感谢您的支持。

    此致、

    Koshi Ninomiya