This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCLVP1204:3.3V LVCMOS 输入

Guru**** 2835775 points

Other Parts Discussed in Thread: CDCLVD1208

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1020871/cdclvp1204-3-3v-lvcmos-input

器件型号:CDCLVP1204
主题中讨论的其他器件:CDCLVD1208

您好!

   请告知如何将3.3V 时钟输入馈送到器件。  

谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [有疑问的器件: CDCLVP1204]

    您好!

    如果您的 VCC 为3.3V、则可以馈入3.3V 时钟输入。

    此致、

    Jennifer

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jennifer、

         器件电源为2.5V、CDCLVD1208/04数据表的 PG 12显示如下:

    图15说明了如何将2.5V LVCMOS 时钟输入直接耦合到 CDCLVD1208。 如果需要、串联电阻 RS 必须靠近 LVCMOS 驱动器放置。 3.3V LVCMOS 时钟输入摆幅必须限制为 VIH≤VCC。

    请允许我请你帮助我们澄清问题。  

    谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [有问题的器件: CDCLVD1208]

    您好 SM、

    使用3.3V LVCMOS 时钟输入时、需要通过电阻分压器对信号进行衰减、以满足数据表规格。  

    有关   如何添加3.3V LVCMOS 的更多说明、请参阅此 e2e 文章。

    此致、

    Jennifer

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jennifer、

          感谢你的答复。 根据您提到的论坛帖子、这是我们理解的电路应该正常工作。 请您确认。  

    感谢你的帮助、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [有问题的器件: CDCLVD1208]

    您好 SM、

    该电路应该起作用。 您可以  在 设计工具和仿真下使用我们的 IBIS 模型测试您的设计

    此外 、为了清晰起见、请将主题/器件中的主题帖保留为一个主题/器件。 对于未来的问题、请再发布一个 e2e 帖子。

    此致、

    Jennifer