This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPL5110:如果在单次触发模式下触发手动开、而 DRV 已激活、会发生什么情况?

Guru**** 2928990 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1022838/tpl5110-what-happens-if-the-manual-on-is-triggered-in-one-shot-mode-while-the-drv-is-already-active

器件型号:TPL5110

在一次性模式下、如果手动开启(即延迟引脚变为高电平)而 DRV 引脚已激活(即 DRV 为低电平且 MOSFET 开启)、会发生什么情况

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jo、

    如果 DRV 已经为低电平(MOSFET 打开)、则忽略手动 MOSFET 上电。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、定时模式和单次触发模式都是如此?  我是否错过了文档中提到它适用于这两种模式的位置?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此外、对于单次触发模式、如果手动开启的时间超过了定时周期、会发生什么情况?  换言之、它似乎会被忽略、然后一旦计时器经过、该手动开启(仍在开启)会做什么?   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jo、

    如果在 DRV 恢复为高电平后、手动打开仍然打开并在另一个 TM_DRV 时间内保持打开、我认为将触发新的 DRV 脉冲。