This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCS502:具有单端时钟的 XTAL IN

Guru**** 2885180 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1022429/cdcs502-xtal-in-with-a-single-ended-clock

器件型号:CDCS502

您好!

客户想要确认 CDCS502PW 是否 可以使用单端时钟驱动 XTAL 输入? 它们碰巧有一个高质量的25MHz 基准、如果部件能够处理该基准、则可以将其用于该部件。

此致、
梅纳德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Maynard:

    是的、它支持 XTAL 基准。 但不是单端。 需要4引脚 XTAL (其中2个是 GND 引脚)。

    此致、
    Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hao、

    是否有其他器件可以满足单端时钟?

    提前感谢您。

    此致、
    梅纳德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Maynard:

    据我所知、单端 XTAL 仅在微控制器中常见。 时钟产品通常需要差分 XTAL。

    此致、
    Hao