This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCM6208:V1和 V2版本之间的区别是什么?

Guru**** 2889230 points

Other Parts Discussed in Thread: CDCM6208, CDCM6208V1F, CDCM6208V2G

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1022633/cdcm6208-what-is-the-difference-between-v1-and-v2-version

器件型号:CDCM6208

你(们)好

 除了 VCO 频率范围之外、V1和 V2版本之间是否存在差异?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    我注意到我们在 TI.com 上提供了5个版本的 CDCM6208、您能不能为这些器件提供帮助?

    CDCM6208V1

    CDCM6208V1H

    CDCM6208V1F

    CDCM6208V2

    CDCM6208V2G

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    V1和 V2之间的差异是 VCO 频率范围。 H/F/G 之间的差异是默认的 ROM 配置。

    此致、
    Hao