This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2820:1kHz、2khz...时的 PLL 杂散

Guru**** 2905440 points

Other Parts Discussed in Thread: LMX2820, LMX2820EVM, USB2ANY

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1017175/lmx2820-pll-spurs-at-1khz-2khz

器件型号:LMX2820
Thread 中讨论的其他部件:USB2ANY

您好!

我们使用 LMX2820生成大约18250 GHz 的频率、配置如下:

布局和组件与 TI 在评估板中使用的相同。

杂散与 SW 计算的杂散大致相同、具有低频杂散(LO 周围为1kHz 或2kHz):

我们已经测试了三种不同的基准(OCXO、Keysight 信号发生器、PNAx 生成音调)。

我们已经测试了不同的电源(直流板、Keysight 电源 R&S 电源)。

我们已关闭控制器。

并且任何变化... 有什么帮助?

提前感谢、

PS:100Hz 可能是灯频率、我们更担心 kHz 杂散。

此致、


Aizkibel Salcedo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Aizkibel:

    对于随附的图(1.45GHz、50MHz 基准)、您的器件在整数模式下运行、 在几 KHz 范围内似乎不会生成任何杂散。

    我快速检查 了 LMX2820EVM 设置、但未显示这些范围内的任何杂散。  

    这向 我表明、您的基准正在进行一些操作、会将杂散引入到您的器 件中、或者您有另一个噪声源混合到您的器件中(USB2ANY 是否已连接?)。 在其他一些情况下、我们看到了一些来自 USB2ANY/基准等的杂散。 如果已选中参考、建议在编程后删除 USB2ANY 并查看性能。

    此致、

    Ajeet Pal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ajeet、

    感谢您的支持、我没有提供所有信息:

    该模块是一个降压转换器、输入为19.XXX GHz->输出为1.xx GHz、因此 LO 为18.250。 捕获在输出端完成、但我们已检查杂散是否位于 LO 路径中。  

    该单元被编程为使用集成在电路板中的 TMS570、但是我将在设置 PLL 后尝试关闭。

    请检查 LMX2820EVM 是否在18.250产生任何低频杂散?

    提前感谢、

    艾兹基贝尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好, Aizkibel

    [引用 userid="442466" URL"~/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1017175/lmx2820-pll-spurs-at-1khz-2khz/3760234 #3760234"]请检查 LMX2820EVM 是否在18.250生成任何低频杂散?

    我将检查 EVM、并返回到18.25GHz 下的测量结果。

    此致、
    Ajeet Pal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你、Ajeet、我将等待你的回答。

    此致、

    艾兹基贝尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aizkibel:

    我很快会向您提供最新信息。

    此致、
    Ajeet Pal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aizkibel:

    感谢您的耐心等待。

    我已经检查了 LMX2820EVM 的请求频率性能、18.25GHz 时看起来非常干净。

    您可能会看到本底噪声上升、这可能是我的基准不是那么干净、但我们在 kHz 偏移处没有任何杂散。 请参阅以下内容:

    您可以在隔离每个部分的同时查看您的设置、并可以调试杂散。

    已使用此处所附的 TICS pro config 文件供您参考。

    e2e.ti.com/.../LMX2820_5F00_18.25G_5F00_50MREF_5F00_100MPFD.tcs

    此致、

    Ajeet Pal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ajeet、

    感谢您的支持、TCS 文件将非常有用、我们将再次检查我们的设计。

    此致、

    艾兹基贝尔