This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPL5110:如果在触发 DONE 引脚时手动打开保持高电平、会发生什么情况?

Guru**** 2941480 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1023165/tpl5110-what-happens-if-the-manual-on-is-held-high-while-the-done-pin-is-triggered

器件型号:TPL5110

如果在触发 DONE 引脚时手动开启保持高电平、会发生什么情况?  假设时间周期设置为5秒。  手动开启从第二个0保持到第二个4。  DONE 信号在第二个3时发送。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jo、

    在 DELAY/M_DRV 为高电平时接收到的 DONE 信号将被忽略。