This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK5B12204:关于使用 TISC PRO 软件工具

Guru**** 2988230 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1023196/lmk5b12204-about-the-use-of-tisc-pro-software-tool

器件型号:LMK5B12204

您好:TI FAE

仍然有两个问题:

1) 1) XO 输入频率是否必须大于基准输入频率(PRIREF_P)?

2) 2)设置 DPLL 时、将提示以下错误:

已根据 URL 路径(www.mathworks.com/.../matlab-runtime.html);)安装 MATLAB Runtime


但是、此窗口中显示 DPLL 计算完成方式如下:

TKS;

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    不要求 XO 频率必须大于 PRI 参考频率。 输入范围可高达800MHz、而 XO 仅限于100MHz。 基准输入支持1pps (1Hz)、而 XO 最小值为10MHz。

    有一项要求(我应该添加的向导中对此进行了解释)、即如果启用了 DPLL、则不能在 XO 和 BAW (2.5 GHz)之间使用整数关系。 因此、启用 DPLL 后、25MHz 或50MHz 的 XO 将不起作用;您必须使用48.0048MHz 或38.88MHz 或任何其他没有整数关系的频率。

    您需要安装正确的 MATLAB 运行时。 如果已安装、则不会收到错误消息。 MATLAB 运行时可从 以下位置安装:https://www.mathworks.com/products/compiler/matlab-runtime.html

    要安装的版本为 MATLAB R2015b 9.0 64位运行时。

    谢谢、此致、

    Amin