This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK04806:关于时钟发生器建议的问题

Guru**** 2875980 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK04228, LMK03318, LMK04828, LMK04808

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1023314/lmk04806-inquriy-about-a-clock-generator-recommendation

器件型号:LMK04806
主题中讨论的其他器件:LMK04228LMK03318LMK04828LMK04808

您好!

我的客户正在寻找一个时钟发生器来生成以下时钟。

   REFCLK:30.72MHz

   - Outclk0:245.76MHz 1ea (LVPECL/LVDS/LVCMOS)

   - Outclk1:491.52MHz 2ea (LVPECL/LVDS)

   - Outclk2:245.76MHz 2ea (LVPECL/LVDS)

   - Outclk3 (可选):122.88MHz 1ea (LVPECLE/LVDS)

Outclk 0~2应与 REFCLK 同步、但 Outclk3不一定要同步。

客户更喜欢使用一个器件、因此可以移除 Outclk3。

您能否推荐合适的时钟发生器?

谢谢你。

JH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、JH、

    这听起来是 LMK04228的一个很好的用例、它与 LMK04828和 LMK04808类似、但性能稍高。 或者、LMK03318可用于生成所有输出。

    此致、

    Derek Payne