This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPL5110:延迟定时复位

Guru**** 2511725 points
Other Parts Discussed in Thread: TPL5110

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1022813/tpl5110-delaying-the-timed-reset

器件型号:TPL5110

我从文档中看到: "如果在 DELAY/M_DRV 引脚上长时间将逻辑高电平置为有效、则 MOSFET 的导通时间将比编程的时间间隔长。 在 DELAY/M_DRV 为高电平时接收到的 DONE 信号将被忽略。 如果 DRV 已经为低电平(MOSFET 打开)、则忽略手动上电。'

我正在制作遥控百叶窗。  百叶窗上的微控制器需要每三秒加电一次、以查找无线电信号。 如果存在、则需要驱动电机并执行10秒钟的操作。  因此、我希望 TPL5110每三秒为微控制器上电一次、但如果存在信号、则当 TPL5110计时器在三秒内经过时、微控制器无法复位、因为微控制器需要在10秒内执行操作。   

以下操作是否可行? 我通过 DRV 引脚为微控制器供电。   我将 TPL 延迟引脚上的电阻设置为3秒。  TPL5110每3秒打开一次微控制器。  当微控制器打开时、如果它看到 无线电信号、那么它将使用其中一个 GPIO 将延迟引脚拉高并保持高电平、直到微控制器完成其10秒的任务。  然后、微控制器将 GPIO 输出更改为低电平(或将其更改为浮动输入)、并使用另一个 GPIO 将 DONE 引脚置为高电平以使 TPL5110断电。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这与 以下内容相关:e2e.ti.com/.../tpl5110-m_drv-reset-time-interval

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jo、

    您所概述的方案听起来就像正常一样。  您看到无线电信号的情况与 相关 E2E 的红色突出显示部分类似。

    编辑:实际上、我认为我误解了数据表和图表... 请参见后续答复。

    此致、

    Derek Payne

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jo、

    回顾过该帖子后、我认为我错了:在 DRV 为低电平时、脉冲延迟/M_DRV 引脚为高电平将被忽略、计时器不会复位、因此 DRV 仍会在3秒间隔后关闭。

    如链接的 E2E 所示、除非您事先知道某个周期应保持有效、并且能够通过其他一些机制在 DRV 为高电平时将 DELAY/M_DRV 引脚保持为高电平、否则将忽略 DELAY/M_DRV 脉冲。

    我 相信您可以通过在 DRV/Pass FET 连接中添加一个电阻器、在输出中添加一个 NFET 来实现同样的目的。 当检测到无线电脉冲时、您会将 NFET 栅极切换为高电平、并强制覆盖 DRV 信号、直到完成。 然后、您将禁用 NFET 并发送 DONE 信号。 该电阻器可防止 NFET 在输出 高电平时使 DRV 引脚短路、但仍允许 DRV 引脚控制导通 FET 的状态。 如果 微控制器输出仅为漏极开路且没有任何 ESD 结构上拉至 VCC、则这可能还适用于微控制器上的开漏输出并省略 NFET。 但对于传统的微控制器推挽输出级、需要 NFET。

    此致、

    Derek Payne

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您说的连接是  DRV-->电阻--- >NFET ---- >加载  ?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jo、

    此图是否说明了我建议的连接? 选择 μ 10kΩ 作为任意的大值。

    此致、

    Derek Payne