This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK5B12204:关于 LMK5B12204芯片的时钟寄存器设置

Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: LMK5B12204

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1022683/lmk5b12204-about-the-clock-register-setting-of-the-lmk5b12204-chip

器件型号:LMK5B12204

您好:TI

当前遇到以下问题:

硬件连接模式:该芯片的第6个引脚 PRIREF_P 连接到6.144Mhz 的时钟频率、第7个引脚 PRIREF_N 下拉至接地; 31引脚 XO_P 连接到 TCXO 或 OCXO 频率24MHz、第32引脚 XO_N 下拉至接地;

1):如果使用 DPLL+APLL1 (级联 APLL 模式)、如何设置 LMK5B12204寄存器?

2) 2)如果使用 DPLL+APLL (旁路模式)、如何设置 LMK5B12204寄存器?

3) 3)哪种模式可输出最小的频率抖动、最佳的稳定性和精度? 如果该模式具有最佳输出、如何设置 LMK5B12204寄存器?

4) 4)如果芯片在启动后进入 EEPROM+I2C 模式或 ROM+I2C 模式、是否需要将寄存器设置写入 EEPROM 或 ROM、或者是否可以将其直接写入 SRAM? 如果必须写入 EEPROM 或 ROM、如何从 EEPROM 或 ROM 启动芯片? 是否可以在每次芯片上电时初始化寄存器而不从 EEPROM 或 ROM 启动? 如果需要写入 EEPROM 或 ROM、如何将寄存器设置为写入 EEPROM 或 ROM?

5) 5)如何使用 TISC PRO 软件工具? 是否有详细的操作说明文档?

请尽快回复、谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wu、

    我相信您还有另一个线程会询问类似的问题、因此请将其中一个线程标记为"已关闭"、我们可以在一个位置解决这些问题。

    如其他线程中所述、应使用 TICSpro 生成任何和所有配置。 这是一个软件、您将为其提供一些基本输入、然后运行一些计算、并为您提供最适合您需求的寄存器编程。

    1.使用 TICSpro。

    这里的旁路模式是什么意思? 将基准输出全部转换为时钟输出引脚? XO 输出? 这些都是为了测试目的... 请澄清旁路模式的含义。

    3、DPLL 环路带宽(LBW)在最大设置下为4kHz;可设置为明显小于该值的值、通常约为10Hz 或100Hz。 无论是哪种方法、DPLL 应用都不会影响12kHz - 20MHz 范围内的抖动性能。 无论 ppm 偏移是多少、DPLL 应用都将器件锁定到基准输入。 您依赖 XO 来获得稳定性的仅 APLL 应用。 要设置寄存器、请按照 TICSpro 向导中的说明进行操作。

    建议对所有用例使用 EEPROM 模式。 该器件将附带通用工厂 EEPROM。 您可以将 EEPROM 编程为您选择的任何配置、随后的上电设备将在您的配置中启动。 数据表中提供了有关如何对 EEPROM 进行编程的说明。 EEPROM 可编程为高达100倍、因此您可以在最终确定决策之前对配置进行编程并发挥作用。

    5. TICSpro 向导选项卡使用流程的分步式问答类型,每个页面上都有说明。 应使用此选项以获得满足您需求的配置。

    谢谢、此致、

    Amin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:Amin

    APLL 旁路模式意味着仅使用 DPLL、而不使用 APLL1或 APPL2;直接 DPLL 输出、APLL 不需要任何设置;

    目前、通过 TISC PRO 工具将 XO 输入的参考频率设置为25MHz。 禁止 DPLL 模式。 直接设置输出、并测量 OUTPUT3至输出25MHz。 为什么最大电压幅值仅为700m 而不是3.3V?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:Amni

     通过 TISC PRO 软件工具设置频率后、如何导出寄存器? 导出寄存器值,File->导出十六进制寄存器值,导出的文件显示300多个寄存器,我是否需要逐一写入它们?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wu、

    在您的第一个问题中、器件需要、XO -仅 DPLL 模式将不起作用。 为了产生输出时钟、必须启动并运行 APLL、并且它只能使用 XO 输入作为基准。

    器件在所有通道上提供典型的 LVPECL、LVDS、CML 摆幅电平和 HCSL。 CH2和 CH3还可以选择 LVCMOS 输出类型、但也可以选择1.8V LVCMOS 而不是3.3V。 您将需要使用缓冲器或电平转换器来实现3.3V 摆幅、因为任何输出类型都不支持该转换器。 请查看数据表的时钟输出部分。

    是的、这是一个非常复杂的器件、因此不建议进行手动编程、并且我们有软件、计算和程序寄存器。 导出的文件是更新寄存器设置所需的文件。 有一些简单的更新、例如、如果您所做的只是从工厂 EEPROM 映像更改输出分频器、那么这就是一个寄存器。 但我看到您使用的是25MHz XO、因此您已经有许多更改、因此我建议您坚持使用文件。

    谢谢、此致、

    Amin