请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LMX2594 主题中讨论的其他器件: LMK04832
尊敬的团队
客户 希望在我们的设计中使用多个 PLL (LMX2594)、如下所示用于相位阵列天线应用。 多个 PLL 输出有三种情况、如表所示。
我的问题如下:
- 是否可以满足这种多 PLL 结构的案例1和案例2应用的要求?
- 可以在案例1中共享不同频率组的同步信号吗? 在案例1和案例2中、此应用的同步周期时间是多少?
- 您能否提供多个 PLL 相位误差测试报告?
- 您能否提供参考时钟1至4设计建议?
- 在多个 PLL 设计中应关注哪些方面?


非常感谢
丹尼