This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2594:应用问题

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: LMX2594, LMK04832

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1022910/lmx2594-application-problem

器件型号:LMX2594
主题中讨论的其他器件: LMK04832

尊敬的团队

客户  希望在我们的设计中使用多个 PLL (LMX2594)、如下所示用于相位阵列天线应用。 多个 PLL 输出有三种情况、如表所示。

我的问题如下:

  1. 是否可以满足这种多 PLL 结构的案例1和案例2应用的要求?
  2. 可以在案例1中共享不同频率组的同步信号吗? 在案例1和案例2中、此应用的同步周期时间是多少?
  3. 您能否提供多个 PLL 相位误差测试报告?
  4. 您能否提供参考时钟1至4设计建议?
  5. 在多个 PLL 设计中应关注哪些方面?

非常感谢  

丹尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Denny's:

    相位同步是可行的、但由于所有频率都属于 Cat. 3 SYNC、SYNC 脉冲和基准时钟之间的时序至关重要。

    此外、最大 允许的参考时钟频率、以 Cat. 3同步为100MHz、客户需要使用频率较低的参考时钟。

    我们在 这些频率下没有相位误差测试报告、 我们在 https://www.ti.com/tool/TIDA-01410上有一份测试报告

    我们可以使用 LMK04832来生成四个参考时钟和四个同步脉冲。 参考时钟和同步脉冲之间的时序可在 LMK04832中配置。