请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LMX2820 您好!
我对 LMX2820的一些只读寄存器有疑问。 寄存器 R71 - R76和 R113 - R122在寄存器映射中定义为只读、默认值为0x00。
当我启动 LMX2820并且仅执行软件复位(通过写入 R0 = 0x4062、然后写入 R0 = 0x4060)并在之后读出所有寄存器值时、大多数只读寄存器的值不为零:
对于"非零"寄存器、我得到:R71 = 0x8801、R72 = 0x08、R73 = 0x9800、R74 = 0x37E1、R75 = 0x032C、R119 = 0x09。
这是预期行为吗?
谢谢!
此致
Joachim