This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK04832EVM:CLK 波形异常

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK04832, LMK04832EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1021674/lmk04832evm-abnormal-clk-waveform

器件型号:LMK04832EVM
主题中讨论的其他器件:LMK04832

您好!

我们目前正在使用默认配置测试 LMK04832 EVM。
我们发现 122.88MHz 和61.44MHz 之间的波形存在令人遗憾的差异。(如下所示)

   
(左:122.88MHz,右:61.44MHz)

是否正常或是否需要设置任何时钟格式?
希望我们可以从输出中获得50%占空比 CLK。

谢谢!
最好的农家
Alan  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alan:

    LMK04832EVM 的时钟输出端口经过硬件配置(终端)、具有不同的输出格式、例如 CLKout0至3用于 LVPECL、而其他用于不同的配置。 请参阅 LMK04832EVM 用户指南(https://www.ti.com/lit/ug/snau215a/snau215a.pdf)

    如果您在同一端口进行了测量、LMK04832应提供默认配置下的50%占空比输出。

    此致、

    Ajeet Pal  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ajeet、

    上面显示的波形图是在同一输出上测量的。
    这意味着它们使用相同的硬件配置和相同的 clk 格式。
    唯一的差异是频率、但波形差异很大。
    那么、我们想知道它是否正常?

    谢谢!
    最好的农家
    Alan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alan:

    在更改频率时、它只是更改分频器值、这些是整数分频器、因此不会产生任何占空比问题。

    我怀疑需要检查的测量探针。  

    此致、

    Ajeet Pal