This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK04832EVM:外部 CLK 设置

Guru**** 2693275 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1022538/lmk04832evm-external-clk-setting

器件型号:LMK04832EVM

大家好、

关于默认设置中的步骤2:从信号发生器或其他源将参考时钟连接到 CLKin1*端口。 默认配置使用122.88MHz。

确切的频率和输入端口(CLKin0/CLKin1)取决于编程。

如果我们希望在 CLKIN 端口上使用10MHz 外部源、并且希望得到 CLKOut = 122.8MHz、还 应确保锁定这两个频率。

TICS PRO 上的设置是什么?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    假设您保持 双环路配置并将 VCXO 用作 PLL1反馈振荡器、则 GCD (122.88MHz、10MHz)= 80kHz。 因此、您可以将相位检测器设置为80kHz、将 R 分频器设置为10M/80k = 125、并将 N 分频器设置为122.88M/80k = 1536。 您需要重新设计环路滤波器以实现稳定性和最佳相位噪声性能-请检查 PLLatinum Sim 工具以确定 最佳值。

    此致、

    Derek Payne