This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK05028:请查看客户#39;s 原理图、设置

Guru**** 2521590 points
Other Parts Discussed in Thread: LMK05028

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1018250/lmk05028-please-review-customer-s-schematic-setting

器件型号:LMK05028

根据我的客户、客户希望通过 I2C 控制进行调整。

客户的预设频率为148.5MHz。  然后、他希望通过 I2C 赞扬来控制 LOCT-FREQ 的下降。
但是、I2C 控制的最低频率一直到148.498024MHz。   我想设置有问题。

请仔细查看客户的原理图和设置文件吗?

 e2e.ti.com/.../LMK05028-Configuration_5F00_runConfig_2C00_DCO1_5F00_FDEV_3D00_10000_2C00_-2-loop-mode.tcs

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yoshimura-San、  

    他们需要的范围是多少? 它是否与 TICSpro 指定的目标匹配?  

    这将采用 ppb 标度、因此不可能进行大移位。 TICSpro 似乎在计算它的能力、我想知道结果是否匹配。  

    此致、

    Amin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Amin、客户希望降低输出频率。 关于 FREQ 范围、我将与客户再次核实。
    但请先检查该文件?  /cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/48/LMK05028-Configuration_5F00_runConfig_2C00_DCO1_5F00_FDEV_3D00_10000_2C00_-2-loop-mode.tcs

    如果可能、我的客户希望将时钟范围从1Hz 调整到200MHz。

    此致、
    Hironori Yoshimrua

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yoshimura-San、  

    200MHz 是无法实现的。 DCO 模式用于在输出上进行 ppb/ppm 电平转换。 APLL 必须保持锁定状态、所有更改的都是分子值。 XO 的最大 ppm 牵引范围为50ppm、因此您无法在输出上进行高于该数字的更改。

    对于200MHz、VCO 必须重新锁定、这意味着输出时钟必须退出。

    请澄清使用案例的详细信息、因为 LMK05028或实际上任何 DPLL 器件可能不适合此应用。

    谢谢、此致、

    Amin