・将 CMOS 时钟输入 OSCIN_P 引脚时、OSCIN_P 引脚上是否不需要一个50Ω Ω 电阻器? 可以输入具有高阻抗的50MHz CMOS 时钟吗?
・基准相位噪声性能是否根据振荡器输入的输入电平而变化? 我想检查相位噪声是否取决于基准电平。
・数据表图6-8. 对于输出功率与 OUTx_PWR、OUTx_PWR 0至7的每个功率阶跃是否有调节? (如果 OUTx_PWR 值改变1、它改变 〇 dB 等) 图6-8. 显示了 OUTx_PWR = 0、4、7的三个图形、但 OUTx_PWR = 0和4之间的功率差以及 OUTx_PWR = 4和7之间的功率差明显不同、因此请检查上述内容。 我想这个