This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2820:单端 CMOS 时钟输入

Guru**** 2399305 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1022155/lmx2820-single-ended-cmos-clock-input

器件型号:LMX2820

将 CMOS 时钟输入 OSCIN_P 引脚时、OSCIN_P 引脚上是否不需要一个50Ω Ω 电阻器? 可以输入具有高阻抗的50MHz CMOS 时钟吗?

基准相位噪声性能是否根据振荡器输入的输入电平而变化? 我想检查相位噪声是否取决于基准电平。

・数据表图6-8. 对于输出功率与 OUTx_PWR、OUTx_PWR 0至7的每个功率阶跃是否有调节? (如果 OUTx_PWR 值改变1、它改变 〇 dB 等) 图6-8. 显示了 OUTx_PWR = 0、4、7的三个图形、但 OUTx_PWR = 0和4之间的功率差以及 OUTx_PWR = 4和7之间的功率差明显不同、因此请检查上述内容。 我想这个

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shimizu-san、您好、

    是的、可以直接连接到 XO。

    为了获得最佳性能、(1)应满足数据表电气特性部分中指定的基准时钟输入电平。 (2)参考时钟的相位噪声应尽可能低。 (3)参考时钟的转换率也应尽可能高。  

    输出功率控制实际上是输出缓冲器的电流控制、因此、输出功率变化不是精确的线性增量。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Noel、您好!

    感谢您的回答

    数据表规定 OSCin 输入电压(单端)为0.3至3.6Vpp。
    RF 输出的相位噪声性能是否在0.3和3.6Vpp 之间发生变化?
    较高的 OSCin 输入电压是否优于较低的 OSCin 输入电压? 或者相位噪声是否在0.3和3.6 Vpp 之间没有变化?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shimizu-san、您好、

    这取决于频率和波形。  

    如果您有10MHz 正弦波参考时钟、则电压摆幅至关重要。 更高的电压摆幅会导致更高的压摆率。

    但是、对于100MHz 正弦波时钟、由于压摆率已经很高、因此电压摆幅无关紧要。  

    如果输入是方波时钟、则频率和电压摆幅无关紧要。 原因很明显、所有频率的压摆率都是相同的、并且不依赖于电压摆幅。