This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 不同应用的抖动要求。

Guru**** 2530110 points
Other Parts Discussed in Thread: LMK04828, LMK03318, LMK04832, LMK03328, LMK5C33216

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1022140/jitter-requirement-for-different-application

主题中讨论的其他器件:LMK04828LMK03318LMK04832LMK03328LMK5C33216

你(们)好

最近、我的客户遇到了一些与时钟抖动相关的问题、因此他们对 TI 的抖动清除器解决方案感兴趣。

在推广 TI 解决方案之前、客户希望了解 以下应用的时钟抖动的典型要求:

  • 高速视频接口、例如 HDMI1.3~HDMI2.1...
  • 10Gbps 以太网
  • 5G 网络端口。

您能否帮助提供这些应用的时钟抖动要求? 我们是否有文档来说明时钟抖动要求?

如果您有任何疑问、请告诉我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shawn、

    大多数高速视频抖动要求是以误码 率为单位指定的、例如、HDMI2.1具有 BER 1e10要求、即峰间 TJ < 0.2Tbit (对于12Gbps 时钟、我认为这会产生大约1.2ps 的 TJrms)。  在大多数情况 下、时钟和计时组测量某些定义的集成带宽内的抖动、通常在相位噪声分析器等频域仪器上、因此并不总是能够将我们的数据表指标转换为视频规格。 但是、我们的一些抖动清除 器甚至一些时钟源都可以实现许多高速视频接口标准。 示例包括用于时钟发生器的 LMK03318或 LMK03328、以及用于抖动清除器的 LMK04828和 LMK04832。

    10G 以太网 不需要抖动消除器-在大多数情况下、在12K-20M 带宽内具有小于350fs RMS 抖动的时钟发生器就足够了。 以上示例器件足以轻松满足这些要求。

    5G 网络端口的构成有多种不同的标准、这些要求通常与严格的保持和时钟转向/PTP 要求相结合。 TI 的网络同步器产品系列提供了适用于5G 的器件示例、尤其是 LMK5C33216。

    此致、

    Derek Payne