This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2595:断电使能后的输出稳定时间

Guru**** 2834805 points

Other Parts Discussed in Thread: LMX2595

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1022391/lmx2595-output-settling-time-from-powerdown-de-assertion

器件型号:LMX2595

大家好、如果我通过将 R0中的位置为有效来将 LMX2595置于断电模式、那么在我取消该位的置为无效后、锁定该频率需要多长时间?

此外、我能否在器件处于断电模式时对其进行新频率编程、上一个问题的时序是否相同(-ish)? 我将使用完全辅助模式来实现这一目的、因此无需将 F_CAL_EN 位置为有效

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!Dylan、

    寄存器 RAMP_LDO_DLY (R6[15:11])中有一个未公开的字段、用于确定在 RESET / CE 切换和 LDO 输出稳定信号之间等待的时间。 默认情况下、它设置为25、并计算每个节拍的2^13个状态机时钟周期。 因此、如果您在100MHz Fosc 和 CAL_CLK_DIV=0的情况下退出断电、您可以预计在器件 LDO 在该特定 Fosc 和 CAL_CLK_DIV 上完全上电之前会有25 * 2^13 * 10ns 的延迟或大约2ms。 我们不建议更改 RAMP_LDO_DLY 的值、因为这可能会导致器件在清除断电位后校准错误。

    在完全辅助模式下、内部 LDO 全部升高并处于活动状态后、剩余的模拟稳定时间将在一个 VCO Capcode 范围内(VCO 处的最大瞬态约为±40MHz)、并可通过 PLLatinum Sim 确定。

    该器件仍可在断电状态下进行编程、并且在断电切换之间将保留寄存器。 因此、您可以设置 POWERDOWN=1、建立新的完全辅助参数、然后 POWERDOWN=0来退出 POWERDOWN、等待 LDO 上电、并在新频率下激活。 我承认、在等待 LDO 上电时、我不确定是否需要设置 OUT_MUTE 和/或 OUT_FORCE、但检查任一字段是否有任何影响应该是一个简单的练习。

    此致、

    Derek Payne

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的快速回复 Derek、这正是我要寻找的答案。

    遗憾的是、这对于我而言太长了、您是否知道这是切换 outa_PD/outb_pd 还是 out_mute 的类似时序? 此时、我同时关闭 OUT_MUTE 和 OUT_FORCE、因为我不介意频率之间的状态

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    切换 outa_PD/OUTB_PD 或 out_mute 都速度更快。 在切换 OUTx_PD=0恢复输出格式之前、没有固定的时间、并且在输出上电时可能会发生欠载脉冲或毛刺脉冲、但肯定会超过2ms -可能在数百纳秒范围内。 OUT_MUTE 仅在 FCAL 期间静音、在全辅助模式下不存在 FCAL 事件、因此我认为 OUT_MUTE 不会有任何用途。

    您是否在转换频率时尝试确保没有输出? 在频率转换之间降低电流? 我无法从您的"频率间状态"备注措辞中看出;如果您不关心转换之间的输出情况、则无需更改输出缓冲器或在使用全辅助字段跳转到新频率时关闭器件。

    此致、

    Derek Payne

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ah 忽略频率之间的状态备注、我没有使用 OUT_MUTE 和 OUT_FORCE、只是读了它们、确定它们在功能方面对我没有兴趣。  

    我基本上想在不使用 PLL/特定输出时节省电流和功耗、但仍然能够相对快速地恢复输出(可能小于10µs μ s)。 将 outa_PD/OUTB_PD 置为有效是否会显著影响我的电流消耗? 还是更多地由 VCO 决定?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没关系、只是为自己发现了这一点

    两个输出断电后产生的电流约为290mA (根据 TICS 估算)、1导通电流为382mA、两个导通电流均为470mA

    然后我将使用 outa_PD/OUTB_PD 的这种方法来控制我的功耗、谢谢 Derek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不用担心、很高兴 TICS Pro 电流计算器工具按预期工作。 我将该线程标记为已解决。 如果我回答了您的问题、您能否通过单击绿色按钮帮助未来的设计人员? 这个问题似乎可能会再次出现给其他人、已解决的问题在 E2E 的搜索算法中具有优先级。

    此致、

    Derek Payne