This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCE6214:EEPROM Page0和 Page1的默认数据

Guru**** 2771915 points

Other Parts Discussed in Thread: CDCE6214

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1022102/cdce6214-default-data-of-eeprom-page0-and-page1

器件型号:CDCE6214

大家好

如果我们问 CDCE6214、您会介意吗?

您能告诉我们 EEPROM Page0和 Page1的默认数据吗?
在另一个论坛上、 有 EEPROM Page0和 Page1的默认数据。
e2e.ti.com/.../cdce6214-q1-default-setting-of-eeprom

那么、这些数据是25MHz (输入)与 LVCMOS -> 100MHz (输出)与 LP-HCSL (在第0页中)还是 LVDS (在第1页中)?
我们的认可是否正确?

作为这个问题的后接地、使用 TICSPro 时、当该工具之前的基准输入数据=48MHz 时、输出为192MHz。
因此、我们希望确认、以防万一。


此致、

大田松本  


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hirotaka、您好!

    默认参考频率为25MHz。 我认为默认的基准选择方法是引脚选择、这意味着引脚 REFSEL 用于决定是选择 PRIREF 还是 SECREF。 默认情况下、SECREF 应为 XTAL 模式。

    此致、
    Hao