This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2820:与跳频相关

Guru**** 2815985 points

Other Parts Discussed in Thread: LMX2820, LMX2820EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1021358/lmx2820-related-to-frequency-hopping

器件型号:LMX2820

大家好、

您能不能知道 LMX2820可以支持的最大和最小跳频时间。

它可以以多快的速度执行跳频?

我们是否有任何工具/方法可以计算 Hopps 数?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有更新吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shivakant、您好!

    LMX2820支持即时校准功能、可减少 VCO 校准时间和整体快速跳频。

    数据表显示了2.5usec 的 VCO 校准时序、并按照第8.1.3节的规定执行即时校准程序。

    此致、

    Ajeet Pal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ajeet、

    感谢您的回复。

    实际上、快速开关(跳频)也取决于其他因素、例如模拟环路滤波器稳定时间、编程时间等

    所以我想知道,如果包括2.5us 的即时 VCO 校准时间,我们可以预期的最大和最小锁定时间是多少?

    还有一点:基于环路滤波器带宽、如何计算 LMX2820的环路滤波器稳定时间?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shivakant、您好!

    正如您正确提到的、模拟锁定时间取决于环路滤波器带宽、根据经验法则、根据稳定容差频率(例如10kHz)、模拟锁定时间可以是环路滤波器带宽时间周期的4倍。

    您可以使用 PLLatinum Sim 工具计算环路带宽并查看锁定时间。

    https://www.ti.com/tool/PLLATINUMSIM-SW

    此致、

    Ajeet Pal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ajeet、

    感谢您的回复。

    您能否建议 我可以考虑在此环路滤波器设计中采用的最小相位裕度?
    我已经看到、对于少数滤波器带宽、抖动和锁定时间的性能实习生在小于45度的相位裕度时更好、我应该这样做吗? 或者我必须考虑大于60度的相补角?

    例如:

    如果 BW = 144KHz
    @ 52度裕度:抖动为52fs、锁定时间为14.4us
    其中、裕度为@ 43度:抖动为52.09fs、模拟锁定时间为13.2us
    @ 65度裕度:抖动为50fs,模拟锁定时间为24.2us
    @ 40度合并:抖动为53fs、模拟锁定时间为13.9us
    @ 30度裕度:抖动为62fs、模拟时间锁定为24.1us
     下面显示了该 LMX2820的设置配置。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shivakant、您好!

    通常、您可以在350kHz 附近实现更高的环路带宽和70deg 的相位裕度、从而优化相位噪声性能。

    LMX2820EVM 使用相同的环路 BW 设置、您可以使用它验证稳定时间。

    此致、
    Ajeet Pal