This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCE72010:PLL_LOCK FAIL,

Guru**** 2542480 points
Other Parts Discussed in Thread: CDCE72010

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1017557/cdce72010-pll_lock-fail

器件型号:CDCE72010

当 CDCE72010通电并运行几分钟时、PLL_锁定信号异常。 我们的10个板中只有一个具有这种情况。 我不知道如何解决它。 帮助进行分析

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jason、

    您是否意味着 PLL 在几分钟后失去锁定? 您是否有相位噪声分析器来测量环路动态(相位噪声)? 您还可以尝试调节电荷泵电流、看看会发生什么情况。

    此致、
    Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我用热气枪添加了焊缝、问题不再出现、可能是由错误焊接引起的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我用热气枪添加了焊缝、问题不再出现、可能是由错误焊接引起的