This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2594EVM:Reference Pro -未编程

Guru**** 2754255 points

Other Parts Discussed in Thread: LMX2594EVM, LMX2594

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1020873/lmx2594evm-reference-pro---not-programming

器件型号:LMX2594EVM
主题中讨论的其他器件: LMX2594

尊敬的 e2e 团队:

我遇到  了与 LMX2594EVM 一起提供的 Reference PRO 问题。

两年前购买了这款产品、直到几个月后仍能正常工作。 当我们尝试使用它时、它似乎不会写入。

但是、当我们使用 CRO 查看时钟、数据、芯片选择在级别和时序方面看起来非常完美。

我们尝试了多个 LMX2594器件。

我们尝试将 MISO 拉为高电平、然后读回、 读出为"0"。

请帮我解决问题。

请告诉我需要的更多详细信息。

谢谢、此致

-SAMP

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 SAMP、

    在 Reference Pro 板中连接 USB 后、您是否能够检测到在 TICS Pro 中连接的 USB?

    此致、

    Ajeet Pal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、它连接完美。

    这就是我们通过写入寄存器来检查时钟、数据、带有 CRO 的 MOSI 的方法

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 SAMP、

    那么、在这种情况下、要检查器件编程状态、您能否确认在 Vcc 为电路板加电后、如果您写入 POWERDOWN = 1、您可以看到电流下降? 如果没有电流下降、 我们可以得出电路板已故障的结论。  您是否还在 示波器中看到了数据线 、它是否与写入详细信息相同?

    此致、

    Ajeet Pal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ajeet、

    当我从 Reference PRO 写入数据时,没有任何内容被写入 PLL、掉电或复位!!!

      

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 SAMP、

    [引用 userid="493309" URL"~/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1020873/lmx2594evm-reference-pro---not-programming "]

    但是、当我们使用 CRO 查看时钟、数据、芯片选择在级别和时序方面看起来非常完美。

    我们尝试了多个 LMX2594器件。

    [/报价]

    您是否在 LMX 输入引脚上探测了 SPI 信号? 如果是、探测数据与您从 Reference Pro 中写入的数据相同?

    -->这表示 Reference pro 正在正确发送数据。 但未在器件上正确写入。

    您是否更换了 LMX2594EVM 上的多个器件并发现了同一问题?

    -->如果是,则电路板上可能会出现一些影响器件写入问题的问题。

    请验证 EVM 电源电压和汲取的电流。 如果仍然看到问题、您可能需要另一个 EVM 板。  

    此致、

    Ajeet Pal