This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2592:LMX2592EVM

Guru**** 2999690 points

Other Parts Discussed in Thread: USB2ANY

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1018859/lmx2592-lmx2592evm

器件型号:LMX2592
主题中讨论的其他器件: USB2ANY

我刚刚从官方网站,根据手册、根据软件和硬件操作,我们有我们需要的频率和振幅,但这个电路板在早上是正常的、 下午没有出现任何问题。这就是??没有什么变化,请给我们一些理由和解释,以便我们能够解决这个问题??

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Teller、

    电路板是否消耗电流? 您是否能够对电路板进行编程? 例如、施加 Vcc 电源后、消耗的电流是多少? 如果您设定 POWERDOWN = 1、电流下降吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复,电路板电流为200mA、但无法编译程序、因为输出端口中没有任何内容。如果设置程序 POWERDOWN = 1、则电流不会改变

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Teller、

    您是否使用 USB2ANY 对 EVM 进行编程? TICS Pro 中显示的连接模式如何?

    如果为红色(如上所示)、请在菜单栏中单击 USB communications (USB 通信)-> Interface (接口)。 在接口框中、选择 USB2ANY、然后单击识别按钮。 当圆形按钮变为绿色时、您应该能够对 EVM 进行编程。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复。是的、我进行了一次。 ,但显示链接已启动

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Teller、

    好的、那么您可以在 xxx_TP 上测量 SPI 信号吗? 信号波形是否正确?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复,是的、我是这样做的。我用示波器测试了 SPI 波形、结果正确。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复,是的、我是这样做的。我用示波器测试了 SPI 波形、结果正确。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复,是的、我是这样做的。我用示波器测试了 SPI 波形、结果正确。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复,是的、我是这样做的。我用示波器测试了 SPI 波形、结果正确。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复,是的、我是这样做的。我用示波器测试了 SPI 波形、结果正确。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复,是的、我是这样做的。我用示波器测试了 SPI 波形、结果正确。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复,是的、我是这样做的。我用示波器测试了 SPI 波形、结果正确。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Teller、

    好的、USB2ANY 是正常的、但您甚至无法关闭 EVM 的电源。 复位= 1吗? 如果不是、那么我不知道芯片会发生什么情况。 也许您可以更换芯片以验证这是否是芯片问题。 您可以从 TI.com 订购一些免费样片。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是可能的,但这是一个新购买的产品、应该有质量保证或类似的产品、如果我们移动芯片、官方网站可能会确定这是人为的损坏。您的官方网站是否提供保修服务?我该怎么办?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Teller、

    您说 EVM 开箱即可正常工作、但现在它在使用后看起来会出现故障。 我不知道这是否仍在保修期内。 无论如何、保修不属于此论坛的范围、我也不是处理质量问题的合适人选、您必须向客户支持团队核实。 我个人认为 更换芯片(提供免费样片)是修复电路板的最快方法(如果问题确实来自芯片)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢你的答复