This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCDB800:与9ZXL0851EKILFT 引脚对引脚兼容或不兼容

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: CDCDB800

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1021022/cdcdb800-p2p-or-not-with-9zxl0851ekilft

器件型号:CDCDB800

大家好、

 我们的 CDCDB800是否与 9ZXL0851EKILFT 完全引脚对引脚? 客户需要可以 直接更换其电路板中的9ZXL0851EKILFT。 请在这里帮助我们。 谢谢。

最棒的

斯坦利。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Stanley、

     在  缓冲模式下使用 CDCDB800时、它与9ZXL0851EKILFT 完全引脚对引脚。 请注意 、9ZXL0851EKILFT 还具有零延迟模式功能、与我们的器件不兼容。

    此致、

    Jennifer