This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCVF2310:CDCVF2310

Guru**** 2551110 points
Other Parts Discussed in Thread: CDCVF2310

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1020578/cdcvf2310-cdcvf2310

器件型号:CDCVF2310

您好、Jennifer、

再次感谢您的回答。

我想问:

1、如何计算将使电流低于额定值+/- 50mA 的最小串行电阻、

   它是3.3V/50mA 吗?  3.3V/100mA? 还有吗?

   我想 这种方法的"暗侧"是在 SI 规则之外有一个端接电阻器(>50欧姆),不是吗?

2.更大的电阻器如何更好地用于 SI? RC 将增加、上升时间将增加。

   您是否"担心" OSC 增加的输出电流会破坏时钟 SI? 它可以驱动12mA、3.3V/2.5K =~ 1.5mA 应该不是问题、不是吗?

期待收到您的来信

谢谢

Amnon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Amnon:

    抱歉、链接的"原始问题"让我感到困惑、我想您是指您之前的问题 CDCVF2310:3.3V 时的 OSC 将 CDCVF2310驱动为2.5V

    OSC Vdd 需要3.3V 电压、FPGA 需要2.5V 输入时钟-您基本上有3个与问题1和2相关的选项:

    1、为在2.5V 电压下运行的 CDCCVF2310提供3.3V 电压、确保不要超出钳位电流规格-+/-50mA。

    要计算将电流钳位额定值保持在+/- 50mA 以下的最小串行电阻、您需要3.3V/50mA = 66欧姆。 (请记住、CDCVF2310采用片上25欧姆、因此66欧姆- 25欧姆= 41欧姆)如上所述、由于会引发反射、信号完整性将受到影响。

    2.利用无源器件的分压器达到2.5V 的最佳电平。

    该移位的最大分量是使用电容分压器从3.3V 交流电转换为2.5V 交流电-这需要将电压重新居中。 正是在这种重新居中过程中、您需要考虑器件的带宽设置、上升时间和下降时间也是如此。 通过使用选项#3...可以避免这种痛苦的方法。  

    3.利用电平转换器2.5V 为 CDCVF2310提供适当的2.5V 输入或尝试利用我们产品系列中的 ClockGen。

    ClockGen 将提供更好的抖动性能、某些器件具有内置功能、可提供不同的电压电平- 2.5V。

    您可以看到、您有一些选项、但使用替代的 ClockGen 来满足应用需求可能会更容易。

    希望这对您有所帮助!