This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK05028:Intel S10 Sx SoC 开发套件不会发生频率和相位锁定

Guru**** 2535140 points
Other Parts Discussed in Thread: LMK05028

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1014765/lmk05028-frequency-and-phase-lock-not-happening-on-intel-s10-sx-soc-dev-kit

器件型号:LMK05028

大家好、

我正在使用 Intel S10 SX SoC 开发套件。 该器件上安装了 LMK05028芯片。 我将从 FPGA 向 LMK05028的 IN1驱动390.625MHz 时钟。 OUT5配置为390.625MHz 并连接到 FPGA。 但在 TICS Pro 中、我可以看到没有发生频率和相位锁定。 下面是 TICS Pro 主页和状态和中断页面的屏幕截图。

然后、我使用一个来自外部源的25MHz 时钟通过 J51驱动 LMK05028的 in3、并将 OUT5配置为25MHz。 则锁相。 但并未发生频率锁定。 下面是屏幕截图。

此致、

马斯塔法五

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Musthafa、您好!

    在进行这些更新后,是否正在执行 RunScript? 如果您对配置进行更改、则必须按下 RunScript 按钮。

    此外、在两种情况下都不使用 DPLL/APLL2、原因是 LOL_PLL2 (APLL 已标记)且 DPLL2标记正在更改。 这毫无意义、因为整个 DPLL/APLL2环路未被使用、因此在这两种情况下、它将保持标记状态、从而获得正确的响应。

    此致、

    Amin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是 XO 48MHz flat 或48MHz +100ppm 的频率-这是 LMK05028 EVM 上使用的频率。

    请尝试此.TCS 文件、并告诉我它是如何运行的。

    加载.TCS 文件、按软复位芯片、然后显示状态回读选项卡。 包括:

    • LOFL/LOPL
    • REF 有效状态
    • DPLL REF 选择状态

    一种配置可适应两个基准输入、因为它们可在390.625kHz 的常见 TDC 速率下运行。 因此、为了从锁定状态切换到 IN1至 IN3、只需更改下面突出显示的手动选择寄存器即可。 (为供您参考、器件也可置于自动反向模式、只需通过优先级设置来设置选择的基准)。

    此致、

    Amin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    忘记附加.TCS 文件:

    e2e.ti.com/.../E2E_5F00_XO_2D00_48.0048_5F00_REF_2D00_390.625_2D00_25_5F00_Out4_2D00_390.625.tcs

    e2e.ti.com/.../E2E_5F00_XO_2D00_48_5F00_REF_2D00_390.625_2D00_25_5F00_Out4_2D00_390.625.tcs

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Amin:

    频率和相位锁定与第一个 TCS 文件一起发生。

    谢谢、

    马斯塔法五

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Amin:

    您能向我解释一下我的配置有什么问题吗?

    谢谢、

    马斯塔法五

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Musthafa、您好!

    这很难说...您是否按下了 RunScript 按钮? 我假设您已经这样做了、但只是想得到确认。

    此外、您是否正在使用 EVM 进行评估? EVM XO 应为48.0048MHz (48MHz、误差为100ppm)、这是中心频率。 如果您要生成适合于48MHz XO 的配置、则 APLL 的偏移太远、无法锁定。

    此致、

    Amin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Amin:

    我正在使用 Intel S10 SX SoC 开发套件。 XO 输入为48MHz。 我不知道本机振荡器的 PPM 值。

    谢谢、

    Musthafa 诉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Musthafa、您好!

    如果您的配置正常、我看不到挖掘出您的原始问题所出现的错误的价值。

    您可以使用此当前工作配置作为起点、并根据需要相应地更新任何更改。

    如果您对如何更新每个步骤的输入内容和/或需要运行 RunScript 的时间点有具体问题、我们可以解决这些问题。

    此致、

    Amin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Amin:

    我方面目前还没有具体的问题。 我将再次尝试从头开始配置 TI LMK、看看它是否按预期工作。

    谢谢、

    马斯塔法五

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Musthafa、您好!

    不建议从头开始使用。 TICSpro 仅对特定数量的寄存器进行编程、因此如果启动配置有问题、它可能无法修复这些问题。

    因此、这就是始终建议从"默认配置"下的 EVM 默认配置开始的原因。 请注意、任何工作配置都将起始点作用、因此您可以从该线程中使用的配置开始。

    此致、

    Amin