This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCI6214:CDCI6214 I2C SDA 始终下拉

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1019525/cdci6214-cdci6214-i2c-sda-always-pulled-down

器件型号:CDCI6214

大家好、我们遇到同样的问题、 发现如果 EEPROM 被多次写入、SCL 被上拉、而 SDA 将被永久下拉。

我们将 EEPROM 和 REFSEL 引脚悬空、它在回退模式下工作。

SDA 引脚仍然被下拉、芯片是否死了? 是否有任何方法将其唤醒?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果器件仍然可以进入回退模式、您可以在回退模式下覆盖 EEPROM 吗? 还是 SDA 引脚被下拉、即使在回退模式下也是如此? 如果是这种情况、则电路板上更有可能出现强下拉。

    此致、
    Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它不能再次进入降压模式。 我们只将 SCL 引脚、 sda 引脚和 GND 连接到一个三引脚接头、我们使 refsel 和 eepromsel 引脚悬空(这意味着它在下降模式下工作)、但 sda 被下拉。   

    CLK_I2C_SCL 和 CLK_I2C_SDA 是悬空的、我们通过三个引脚接头对寄存器和 EEPROM 进行编程。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能否移除 SDA 引脚的上拉电阻器、为电路板断电并测量其接地电阻? 这要么是电路板级问题、要么是芯片损坏了、因为我 不能想到芯片内任何可能会下拉的东西(甚至使 SDA 引脚短路)。

    此致、
    Hao