This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK04208:LMK04208 uWire 输入信号逻辑电平

Guru**** 2994820 points

Other Parts Discussed in Thread: USB2ANY, LMK04208

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1020627/lmk04208-lmk04208-uwire-input-signals-logic-level

器件型号:LMK04208
主题中讨论的其他器件:USB2ANY、

您好!

关于15K 系列电阻器-

1.它们是否限制了 uWire 位速率? 如果是,在多大程度上?

2、在我们将串联电阻改为50R 之前、我们通过 uWire 与 LMK0xxxx 通信时遇到困难。 这是否是一个已知问题以及用于维持 ESD/OV 保护的有效解决方案?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Amihav、

    USB2ANY 可提供3.3V 和5V 逻辑电平。   

    要确定 USB2ANY 输出的电压、必须查看器件的引脚排列。 USB2ANY 用户指南中提供了 USB2ANY 的引脚排列。 如果您使用10引脚配置、3.3V 电压由电缆引脚5供电(如下所示)。

    LMK04208 EVM 在5V 逻辑时使用15k 和27k 电阻器提供分压器配置。 采用10引脚配置(如果 USB2ANY 向 SPI 提供3.3V 电压)、则不需要这些电阻器、您可以保持串联50 Ω(如您所拥有的)或10 Ω 电阻、以 在通信期间防止高电压尖峰。 串联电阻器还用于源极和负载之间的阻抗匹配、以最大限度地提高功率传输。

    此致、

    Ajeet Pal