This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCI6214:CDCI6214 EEPROM 文件

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: CDCI6214

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1020186/cdci6214-cdci6214-eeprom-file

器件型号:CDCI6214

您好:

我正在使用 CDCI6214生成4个时钟。 现在、我可以使用 TICS PRO 生成寄存器设置十六进制模块。 但我无法通过 I2C 接口对 CDCI6214进行编程。  REFSEL 信号为低电平、EEPROMSEL 信号为高电平、因此器件在第1页中选择 EEPROM 页面、默认情况下这是 I2C 接口。 但是、要通过直接访问对 EEPROM 进行编程、需要准备好64字的 EEPROM 文件。 如何生成 EPROM 文件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您可以使用寄存器提交方法 首先写入 EEPROM、然后将 EEPROM 内容读回.HXT 文件。 在这里、您将获得 EEPROM 映像。

    此致、
    Hao