This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCE62005:DAC34H84EVM J10/J11 LVDS 时钟输出错误

Guru**** 2579715 points
Other Parts Discussed in Thread: CDCE62005

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1019236/cdce62005-dac34h84evm-j10-j11-lvds-clock-output-error

器件型号:CDCE62005
主题中讨论的其他器件: DAC34H84EVM

尊敬的团队:

我的客户使用 DAC348x EVM 软件 GUI 评估 DAC34H84EVM。 他们希望将 DAC34H84EVM 的 J10/J11引脚(即 CDCE62005的 U4P/U4N 引脚)的 LVDS 时钟输出设置为207.36MHz。 DAC34H84EVM 具有输入到 CDCE62005的 SEC REF+引脚中的19.2MHz TCXO。
它们将 GUI 设置为已连接、但从 DAC34H84EVM 的 J10/J11引脚获得了211.29MHz LVDC 时钟输出。
您能否向他们建议如何设置 GUI、以便从 DAC34H84EVM 的 J10/J11引脚获取正确的207.36MHz LVDC 时钟输出?

CDCE 输出设置、Y4 FPGACLK2是 DAC34H84EVM 的 J10/J11引脚的设置。

我期待你的答复。
谢谢你。

此致、

Koshi Ninomiya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Koshi、

    我不熟悉 DAC GUI (甚至不熟悉它的时钟部分)。 您能否联系 DAC 团队?

    此致、
    Hao