This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCLVP111-SP:CDCLVP111-SP 的直流耦合 LVCMOS 输入

Guru**** 2782635 points

Other Parts Discussed in Thread: CDCLVP111

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1018627/cdclvp111-sp-dc-coupled-lvcmos-input-to-cdclvp111-sp

器件型号:CDCLVP111-SP
主题中讨论的其他器件:CDCLVP111

旨在使用+1.8V LVCMOS 振荡器驱动 CDCLVP111。  问题是、如果 CDCLVP111的负输入设置 为0.9V (1.8V/2)作为阈值电压、并且振荡器连接到正输入、那么它是否超出了所需的1V 最小 VCM 电压?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Chong Kim、

    我将让 Jennifer 对此做出评论。

    最棒的

    Aaron Black

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chong、

    什么是振荡器器件型号以及 您的 VIH/VIL 值是多少? 我需要此信息来确定是否违反了 VCM。

    此致、

    Jennifer

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    振荡器为+1.8V LVCMOS、因此我们可以假设 VIH = 1.8V 且 VIL = 0、并且 Vth 将设置为0.9V、1/2VCC。

    谢谢、

    Chong

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chong、  

    建议的电源电压为2.5V 或3.3V。 您是否使用1.8V 作为电源?

    此致、

    Jennifer

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我使用的是1.8V 电源。  如果 Vth 为0.9V、则 VID 也将为0.9V、满足要求。 我的问题是 VCM 如何?  Vth 是否为0.9V 存在问题。  

    谢谢、

    Chong

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    让我清楚一点:CDCLVP111的电源为+2.5V、但振荡器为+1.8V。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Chong Kim、

    VCM 应根据 CDCLVP111 Vcc 非振荡器 Vcc 进行设置。 如果您尝试使用0.9V (1.8V/2)的 VCM、则不符合要求。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    0.9V 用于 Vth、而不是 Vcm。  问题是如何将+1.8V LVCMOS 信号连接到 CDCLVP111?  除了设置 Vth = 0.9V 之外、是否还需要考虑其他问题?  VCM 对于将 LVCMOS 信号连接到 CDCLVP111甚至很重要吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chong、
    当输入为直流耦合时、VCM 必须处于指定的数据表范围内。 您必须更改外部偏置电路以匹配数据表要求。 如果输入是交流耦合的、则 VCM 无关紧要。

    此致、

    Jennifer

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请参阅以下内容:如果 LVCMOS 为+1.8V 且 Vth = 0.9V、您还会看到什么其他问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chong、

    Vth 需要至少为1V 才能满足器件要求。 使用0.9V 不适合您的设计。

    此致、

    Jennifer

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很棒!  这正是我所期望的。

    谢谢、

    Chong