This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK05028EVM:修改参考时钟初始配置

Guru**** 2943400 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK05028, USB2ANY

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1019146/lmk05028evm-modifying-reference-clock-initial-configuration

器件型号:LMK05028EVM
主题中讨论的其他器件:LMK05028USB2ANY

大家好、

我的客户正在尝试修改 EVM 上的 LMK05028参考时钟选择设置。

请允许我向您提出几个问题。

 1.修改参考时钟设置是否需要 USB2ANY?

2.如果修改了参考时钟设置,那么在断电和打开后是否保持修改?  

 

此致、

Itoh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Itoh、您好!

    我们是否更改这里的频率、输入类型、板载终端? 我不确定您的具体意思是"设置"。 建议使用 TICSpro 更新配置、您可以选择频率和输入类型(您的电路板负载当然必须匹配)。

    我假设在提到参考时、我们专门讨论的是 INX、而不是 XO 或 TCXO、请确保您正在更新 TICSpro 中的正确字段。

    LMK05028 具有用于 确定 启动配置的 EEPROM。  工厂器件 和 EVM 附带特定配置  、允许器件锁定并正常工作。 如果您更改配置以匹配用例应用、则需要对 EEPROM 进行编程(通过 TICSpro 按钮1次)、以便在下电上电后在新配置中启动器件。

    谢谢、此致、

    Amin