This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK04826:有关设置 LMK04826的查询

Guru**** 2905440 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK04826

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1017446/lmk04826-inquiries-about-setting-the-lmk04826

器件型号:LMK04826

您好!

我的客户在器件初始化期间间歇性遇到 JESD 链接错误问题。

该器件的 REFCLK 和 SYSREF 时钟均由 LMK04826提供。

发现将 LMK04826寄存器0x143从0x18更改为0x19可以改善此误差。

 1.请详细说明这两种设置之间的区别是什么?

 2.您能否找出此症状的原因?

谢谢你。

JH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、JH、

    0x18或0x19的0x143寄存 器设置分别用于从 PLL2 DLD = 1或 SYNC 引脚输入将 SYNC 置为有效。

    是当前 的第一个设置(0x18)、 SYNC_PLL2_DLD 设置为1、这对于 PLL2 DLD = 1有效、似乎未设置为1、表明 SYNC 未发出。 而当它更改为(0x19)时、它会启用 SYNC 引脚输入、并且您的结果会得到改善。

    要使用同步功能、请转至数据表中的第9.3.1节。

    此致、

    Ajeet Pal  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ajeet、

    我的客户对您的评论有一些疑问。

    1.这是否意味着当0x143寄存器设置为0x18时不会发生同步事件?

    2.否则、如果更改为0x19、SYNC 引脚是否触发同步事件?

    此致、

    JH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、JH、

    [引用 userid="443028" URL"~/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1017446/lmk04826-inquiries-about-setting-the-lmk04826/3766611 #3766611]1. 这是否意味着当0x143寄存器设置为0x18时不会发生同步事件?

    0x18发出 SYNC 但 SYNC_Mode 多路复用器设置 (位0和位1设置为0) 、可防止 SYNC 输入和事件同步不发生。

    当您启用 SYNC_MODE 多路复用器至 SYNC 引脚(x143位1、0[01])时、  SYNC_PLL2_DLD (x143位3[1])会将发生的同步和同步事件置为有效。

    此致、

    Ajeet Pal