This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PLLATINUMSIM-SW:加载 LMK03318/28的.TCS 文件时出现 Unhandle 错误

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK03328, LMK03318, LMX2430, LMX2433, LMX2434, LMX2470, LMX2485E, LMX2485, LMX2486, LMX2487, LMX2487E, LMX2491, LMX2492, LMX2571, LMX2572, LMX2572LP, LMX2581, LMX2582, LMX2592, LMX2594, LMX2595, LMX2820, LMX8410L, LMK04832, LMK05028, LMK05318, LMK04208

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1017847/pllatinumsim-sw-unhandle-error-when-loaded-tcs-file-of-lmk03318-28

器件型号:PLLATINUMSIM-SW
主题中讨论的其他器件:LMK03328LMK03318LMX2430LMX2433LMX2434LMX2470LMX2485ELMX2485LMX2486LMX2487LMX2487ELMX2491LMX2492LMX2571LMX2572LMX2572LPLMX2581LMX2582LMX2592LMX2594LMX2595LMX2820LMX8410LLMK04832LMK05028LMK05318LMK04208

您好的支持团队。

我的客户在加载从 TICSPRO 导出的 LMK03318和 LMK03328的.TCS 文件时遇到未处理错误。

我还尝试并收到以下错误消息:

消息为"对象引用未设置为对象的实例"。

造成这种情况的原因是什么?
如果仿真工具中有任何错误、您可以纠正吗?

此致、

千兆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    PLLatinum Sim 仅处理有限数量的用于 TICSPro 导入的产品。  这包括所有 LMX 系列产品、但许多 LMX 产品都包含导入。  但是、LMK03318和 LMK03328尚未涵盖。

    以下是 TICSPro 导入适用于的器件列表:

    LMX2430
    LMX2433
    LMX2434
    LMX2470
    LMX2485E
    LMX2485
    LMX2486
    LMX2487
    LMX2487E
    LMX2491
    LMX2492
    LMX2531LQ1146E
    LMX2531LQ1226E
    LMX2531LQ1312E
    LMX2531LQ1415E
    LMX2531LQ1515E
    LMX2531LQ1500E
    LMX2531LQ1570E
    LMX2531LQ1650E
    LMX2531LQ1700E
    LMX2531LQ1742
    LMX2531LQ1778E
    LMX2531LQ1910E
    LMX2531LQ2080E
    LMX2531LQ2265E
    LMX2531LQ2570E
    LMX2531LQ2820E
    LMX2531LQ3010E
    LMX2541SQ2060E
    LMX2541SQ2380E
    LMX2541SQ2690E
    LMX2541SQ30E
    LMX2541SQ3320E
    LMX2541SQ3740E
    LMX2571
    LMX2572
    LMX2572LP
    LMX2581
    LMX2582
    LMX2592
    LMX2594
    LMX2595
    LMX2615
    LMX2820
    LMX2694
    LMX8410L
    LMK04821B
    LMK04826B
    LMK04828B
    LMK04832
    LMK05028
    LMK05318
    LMK04803B
    LMK04805B
    LMK04806B
    LMK04808B
    LMK04208
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Banerje-San

    感谢你的答复。

    是否有应用 LMK03318/28的计划?
    如果是,将在何时?

    此致、

    千兆