This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK00301:CLKIN 输入压摆率问题

Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: LMK00301

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1018207/lmk00301-clkin-input-slew-rate-question

器件型号:LMK00301

您好!

LVDS 输出的上升和下降时间与温度的相关性是否有任何参数信息?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Edthan、

    遗憾的是、除了数据表中所述的数据外、没有关于温度依赖性的数据。 LVDS 输出上升和下降时间可在-40°C≤TA≤85°C 的测试温度范围内得到保证

    此致、

    Jennifer

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我知道您可能没有专门针对 LMK00301的任何数据、但是否可以为另一个 LVDS 驱动器找到此数据?  我真的不知道该期待什么。  数据表中的典型值为175pF、最大值为300ps、但我不知道其中的温度变化与器件间变化之间的关系。

     

    或者、是否有适用于 TI LVDS 驱动器的 SPICE 或 IBIS 模型可用于深入了解可能发生的情况?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Steve、  

      您可以转至 LMK00301站点的"设计和开发"部分并在"设计工具和仿真"标题下下载该模型、从而获取 LMK00301 IBIS 模型。

    此致、

    Jennifer