This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2572LP:能否将两个射频输出同时用于多普勒测距应用?

Guru**** 2390730 points
Other Parts Discussed in Thread: LMX2572LP, LMX2572
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1018133/lmx2572lp-can-both-rf-outputs-be-utilized-at-the-same-time-for-a-doppler-ranging-application

器件型号:LMX2572LP
主题中讨论的其他器件: LMX2572

我想将具有斜坡曲线的 LMX2572LP 用于多普勒测距应用。 基本上、在发送器天线上发出线性调频脉冲信号、然后使用来自发送器的原始信号解调反射/接收的信号。

当然、我可以使用电源分离器来实现这一目的、但 LMX2572上已经有2个通道(RFOUTA、RFOUTB)、因此我不需要拆分电源。 是否有任何因素阻止我使用这些通道中的一个进行传输、另一个用于解调器输入的 LO?

提前感谢您!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andrew:

    两个输出共用同一个输入源- VCO。 因此、如果 VCO 正在斜升、则两个输出信号都在斜升。 两个输出的频率和相位也相同。 基本上、您可以使两个输出获得两个相同的副本。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、谢谢! 后续问题仍然与此相关-是否有关于使用两个输出的注意事项? 例如、它是否会导致噪声、杂散或边带增加?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andrew:

    据我所记得、启用两个输出后、性能不会下降。