This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCE72010:CDCE72010

Guru**** 2900950 points

Other Parts Discussed in Thread: CDCE72010

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1018405/cdce72010-cdce72010

器件型号:CDCE72010

我计划使用 LVCMOS 信号驱动 PRI_REF、这意味着按照数据表中的建议、使用1k Ω 电阻器将 PRI_REF-接地。

但是、我不确定在 PRI_REF-接地时应为 PRI_REF+配置的信号电平是多少?

数据表仅显示差分模式下 PRI_REF 的电平、而不显示配置为 LVCMOS 的 PRI_REF 的电平。

请帮助。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jiang、

    CDCE72010的 LVCMOS  VIL 为0.3VCC (1V)、VIH 为0.7VCC (2.31V)。 因此、PRI_REF+的输入电平应高于此值。

    此致、

    Ajeet Pal